This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:XRS 复位

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954866/tms320f28377s-xrs-reset

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TMS320F28377SPZPQ。  

他们发现 XRS 引脚信号如下所示:

外部信号保持高电平、这是正常现象。  但是、XRS 信号将根据上面的波形定期下拉。 客户已根据数据表在 XRS 引脚连接上拉电阻器和电容器。

需要的支持:

1. TMS320F28377SPZPQ 是否会自动复位?

2.上图中 XRS 的信号是否正常? 如何解决是否存在错误?

谢谢!

Dyaln

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存是否为空? 如果是、看门狗将超时并重复复位器件。 使用一些禁用 WD 的代码对闪存进行编程、这应该会消失。  

    如果您不熟悉 C2000或 CCS、请访问 https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops 查看这些技术讲座。 TI 投入了大量资源来开发这些自定进度的技术讲座、大多数问题都可以通过查看特定器件系列的技术讲座材料或最接近的器件系列来回答。 这些技术讲座将非常好地介绍 C2000 MCU 的基础知识以及编写和运行您的第一个示例的过程。 有关 CCS 的良好介绍视频、请访问 https://www.youtube.com/user/CodeComposerStudio