请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 尊敬的团队:
我的客户正在使用 TMS320F28377SPZPQ。
他们发现 XRS 引脚信号如下所示:
外部信号保持高电平、这是正常现象。 但是、XRS 信号将根据上面的波形定期下拉。 客户已根据数据表在 XRS 引脚连接上拉电阻器和电容器。
需要的支持:
1. TMS320F28377SPZPQ 是否会自动复位?
2.上图中 XRS 的信号是否正常? 如何解决是否存在错误?
谢谢!
Dyaln