This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:液晶屏出现问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953768/tms320f28069-problem-in-lcd-display

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生/女士:

我将16*2液晶显示器与28069连接。

问题是光标未被激活,并且显示空白屏幕。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    在 TI C2000ware 中、我们没有用于 LCD 的任何参考代码。 请参阅以下链接、该链接可能对您的项目很有用。

    e2e.ti.com/.../745668

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您的回复。