This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何在 CLA 中运行两个不同的控制环路(用于双向转换器)

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907866/tms320f28069m-how-to-run-two-different-control-loops-in-the-cla-for-a-bidirectional-converter

器件型号:TMS320F28069M

大家好、

我正在处理双向转换器控制环路、因此我有两个不同的控制环路(例如:G2V 环路和 V2G 环路)。 其理念是将两个控制循环放在 CLA 上、并使用状态机控制执行。  我的另一个想法是为每个控制环路使用两个不同的 CLA 任务。 对此有任何建议吗?

谢谢、

Rolando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rolando、

    这两种方法都是可行的。  我个人会考虑第二个选项。  如果每个控制循环由外设事件触发、则每个事件都可以与该循环的特定任务相关联。   

    此致

    Lori