This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:电源定序和输入端的外壳2.5

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954493/tms320f28374d-power-sequencing-and-my-case-2-5-on-input

器件型号:TMS320F28374D

大家好,  

我的板载电压为5V, 用于各种电流传感器 (2.5V 是零电流指示 器)。

现在,该信号被输入 到374D 的 ADC 中。 现在,在加电期间,5V 首先加电,因此在 微控制器完全加电之前,ADC 引脚上的电压为2.5V ,而在 MCU 中,电压为1.2V ...

这是否正常?   我在 DM 上看到过、不清楚我是否可以这么做  

有什么建议?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPRS881I 第61页的内容如下:

    在为器件供电之前、不能向任何数字引脚施加高于 VDDIO 0.3V 的电压、
    并且任何模拟引脚(包括 VREFHI)上都不能施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。