This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:由 C2000-GANG 写入.m00和.m01文件(romwidth=8)

Guru**** 2895750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953377/tms320f2802-writing-m00-and-m01-files-romwidth-8-by-c2000-gang

器件型号:TMS320F2802
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

您好!

 

我知道 C2000-GANG 接受由“hex2000.exe–m3–romwidth=16”命令生成的.m00文件。

 

C2000-GANG 是否可以写入由“hex2000.exe–m3”命令生成的.m00和.m01文件?

我的客户一直在向 C2000写入.m00和.m01文件以进行大规模生产、并且不想更改文件格式以避免任何风险。

 

谢谢、

-Shibata

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芋头、

    我认为 Gang 不会在 C28x 上正确地对这些文件进行编程。

    在不需要的情况下、使用两个文件进行生产不是一个好的做法。

    现在、我看不到迁移到单个文件进行编程的任何风险->客户只需使用这两种方法运行校验和测试并进行比较、以确保它们匹配。  实验成功后、他们可以使用常规的单文件方法。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vamsi、

    感谢您的建议。

    我将与客户讨论。

    此致、

    -Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata、

    好的、我将暂停此帖子、直到您返回给我。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    根据您的建议、客户将继续使用由"-romwidth=16"选项生成的一个.m00文件。

    请关闭此主题。

    谢谢、

    -Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata、

    很高兴听到这个消息。  这是正确的生产编程方式。

    谢谢、此致、

    Vamsi