This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CPU2独立示例(EABI)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954279/tms320f28388d-cpu2-standalone-examples-eabi

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。

我无法找到构建配置 CPU2_FLASH 的示例、例如 F28377D 文件夹的示例。

eabi (ELF)中的 F28388D 内核是否有任何用途?

另一方面、我在一些示例中使用它们在 CPU1中使用:

IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM _FLASH);

和其他时间:

 DEVICE_BOOTCPU2 (BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0);

有什么区别?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F2838x driverlib 中提供了双核示例、其中包括 CPU2_FLASH 编译配置。  

    driverlib\f2838x\examples\C28x_dual

    F2838x 示例中使用 DEVICE_BOOTCPU2函数 driverlib、 而 F2837xD 位字段代码中使用 IPCBootCPU2。 在这两个器件中、CPU2的引导顺序不同。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Veena。

    解决了我的问题。