This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-EP:我对28377D USB 固件更新有疑问。

Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954016/tms320f28377d-ep-i-have-a-question-about-the-28377d-usb-firmware-update

器件型号:TMS320F28377D-EP
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

如果通过  直接将 USB 存储器连接到 DSP 板而不使用 JTAG 或其他电缆连接到计算机来识别 USB 存储、

它尝试更新固件。

目前、我看的是 F2837xD_USB_FLASH_kernels 的一个示例、但当示例和的 OUT 文件出现时、没有响应

应用程序的输出文件连接到 USB。

USB 闪存内核示例应该是一个与 USB 闪存编程器和一起读取 USB 数据的示例

将其更新为 DSP 闪存。

是否有办法单独使用示例来执行前面提到的固件更新?


即使我不敢用这个例子,我也想知道是否还有另一种方法。

USB 闪存编程器的 winusb 或 libusb 被排除在测试之外、这是因为在连接 Windows 或 Linux 系统时认为有必要的。

如果修改并使用 F2837xD_USB_FLASH_kernels 示例、则似乎必须穿孔 USB 器件和 DSP 之间的内核、

那么、*。dat 文件或*。out。

我认为将输出文件传输到 USB 器件并将其连接到 DSP 板是一项抢先式任务。

此时、DSP 芯片如何读取 USB 存储中的文件?

如果我知道的是正确的、我知道 DSP 芯片的内部引导 Rom 包含一个可根据引导模式进行引导的代码。

我想知道、此代码在将文件读取到器件中时是否正确。

此时、不需要 winusb 或 libusb 等驱动程序。

通过查看 USB_flash_programmer.exe 的代码、可以确认文件是使用以下函数搜索的

fopen、fseek 和 USB_SendData、数据被发送到 USB。

如果它未连接到 PC、即不是 PC 的 DSP:主站 DSP:从站结构将成为主站并读取 USB 数据、

我很好奇是否需要替换 USB_FLASH_programmer 的角色。

简单地说、*。dat /*。out 我强烈认为、通过在 USB 设备中输出文件并将其连接到 DSP 是不可能的。



假设 usb_flash_programr.exe 代码的 fopen、fseek 和 USB_SendData 等函数已添加到中

F2837xD_USB_FLASH_kernels 示例、指定应用程序代码的输出文件路径、然后 DSP 使用*。dat /*。out。

如何识别文件以及如何创建内核如果您说输出文件被识别、

是否也可以识别应用程序代码的输出文件存在一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    C2000Ware 中包含的示例在  PC 应用的帮助下演示了 USB 闪存编程实现。 在您的情况下、PC 应用程序的功能必须由 USB 存储设备处理。 USB 存储设备上的文件系统是什么?

    您可以参阅"USB_EX7_host_msc"、其中演示了如何使用 FatFS 文件系统读取/写入大容量存储设备。  您必须将此代码与"USB_flash_kernels"示例结合使用、才能从输入文件中读取数据。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果有其他问题、我将尝试合并代码并再次发布。

    感谢 你的帮助。