This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:TMS320f28069是否已被 FPUFastRTS 库支持?

Guru**** 2982300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908099/tms320f2806-is-tms320f28069-suported-byfpufastrts-library

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

看到它  

C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28

目录看起来库不支持2806器件。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FPUfastRTS 库可用于任何具有 FPU 的 C2000器件、因此支持2806、您应该能够将此库链接到2806x CCS 工程中。 实际上、FPUfastRTS 文件夹还提供了一些示例来展示应用示例中库的用法、这些示例仅适用于最新器件、因此可能会让您感到困惑。 但该库可用于任何具有 FPU 的 C2000器件。

    如果我的回复回答了您的问题、请点击位于我帖子底部的"我的问题已解决"按钮。

    此致

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    在哪里可以找到 28069器件的 FPUFASTRTS 示例?