This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953050/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI:

在网页上、我看到5-SPI 接口:

但查看数据表、我看到4个 SPI 接口

哪些信息是正确的?

非常感谢

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、

    因此、F28386D 只有4个 SPI。 但 McBSP 模块可用作 SPI。 这就是您在网页上看到5个 SPI 的原因。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    非常感谢您的快速回答。 这非常有用、我们决定使用该器件。

    我还有2个问题:

    1. 您是否有任何具有此 DSP 的评估板? 如果不是、您可以建议哪种方法与之类似?

    2.我计划使用具有 SPI 接口的 ADC 并通过 McBSP 将其与 DSP 连接。 您对此类配置是否有一些参考/示例/指南?

    非常感谢

    BR

    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、

    [引述] 1.  您是否有任何具有此 DSP 的评估板? 如果不是、您可以建议哪种方法与之类似? [/报价]

    F28388D controlCARD 评估模块

    [引述] 2. 我计划使用具有 SPI 接口的 ADC、并通过 McBSP 将其与 DSP 连接。 您对此类配置是否有一些参考/示例/指南? [/报价]

    您可以在 C2000Ware 中找到 SPI 和 McBSP 示例。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    非常感谢您的大力支持。 我希望这是我的最后一个问题:

    1、可以将两个 McBSP 配置为 SPI、同时使用4高速 SPI? 那么、总共6个 SPI 同时运行呢?

    非常感谢

    BR

    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、

    我们确实有4个 SPI + 1个 SSI (CM 侧)。 您总共有5个 SPI (串行外设接口)。

    此外、您还可以在 SPI 模式下使用 McBSP。

    此致、

    曼诺伊