请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280041C 工具/软件:Code Composer Studio
您好! I`m 使用增益为3的 PGA 输入:
void initPGA (void) { PGA_setGain (PGA1_base、PGA_GAIN_3); PGA_setFilterResistor (PGA1_base、PGA_LOW_PASS_FILTER_DISABLED); PGA_ENABLE (PGA1_BASE); } void initADC (void) { // //将 VREF 设置为内部 // ADC_setVREF (ADCA_BASE、ADC_reference_internal、ADC_reference_3_3V); ADC_setVREF (ADCB_BASE、ADC_reference_internal、ADC_reference_3_3V); ADC_setVREF (ADCC_BASE、ADC_reference_internal、ADC_reference_3_3V); // //将 ADCCLK 分频器设置为/4 // ADC_setPrescaler (ADCA_BASE、ADC_CLK_DIV_4_0); ADC_setPrescaler (ADCB_BASE、ADC_CLK_DIV_4_0); ADC_setPrescaler (ADCC_BASE、ADC_CLK_DIV_4_0); // //将脉冲位置设置为晚期 // ADC_setInterruptPulseMode (ADCA_BASE、ADC_PULSE_END_of _CONV); ADC_setInterruptPulseMode (ADCB_BASE、ADC_PULSE_END_of _CONV); ADC_setInterruptPulseMode (ADCC_BASE、ADC_PULSE_END_of _CONV); // //为 ADC 加电、然后延迟1ms // ADC_enableConverter (ADCA_BASE); ADC_enableConverter (ADCB_BASE); ADC_enableConverter (ADCC_BASE); DEVICE_DELAY_US (1000); } void initCMPSS (void) { init_CMPSS 模块(CMPSS1_base); } void init_CMPSS_Modul (uint32_t sellectedModul) { // //启用 CMPSS 并将负输入信号配置为来自 // DAC // CMPSS_enableModule (sellectedModul); CMPSS CONFIGHighComparator (自插模块、CMPSS INSRC_DAC); CMPSS CONFIGLowComparator (自插模块、CMPSS INSRC_DAC); // //使用 VDDA 作为 DAC 的基准并将 DAC 值设置为的中点 //任意引用。 // CMPSS CONFIGDAC (自定义模块、CMPSS DACREF_VDDA | CMPSS DACVAL_SYSCLK | CMPSS DACSRC_Shdw); CMPSS_setDACValueHigh (sellectedModul、CMPSS_highvalue); CMPSS_setDACValueLow (sellectedModul、CMPSS_LowValue); // //配置数字过滤器。 在本示例中、最大值为 //用于时钟预分频、采样窗口大小和阈值。 // CMPSS_CONFIGFilterHigh (sellectedModul、0x3FF、32、31); CMPSS_CONFIGFilterLow (sellectedModul、0x3FF、32、31); // //初始化过滤器逻辑并开始过滤 // CMPSS_initFilterHigh (sellectedModul); CMPSS_initFilterLow (sellectedModul); // //配置输出信号。 CTRIPH 和 CTRIPOUTH 都将由馈送 //滤波器输出。 // CMPSS_CONFIGOutputsHigh (sellectedModul、CMPSS_TRIP_FILTER | CMPSS_TRIPOUT_FILTER); CMPSS_CONFIGOutputsLow (sellectedModul、CMPSS_TRIP_FILTER | CMPSS_TRIPOUT_FILTER); }
问题出在这里! 在这种情况下、当我读取 PGA 值时、PGA1引脚上的实际电压乘以3、因此对于0.17V、我的结果大约为600。 但 CMPSS`s 在乘法之前取值、因为如果我必须将 DAC 的值设置得非常低。 因此、我尝试更改 CMPSS 输入的输入 MUX 值、但没有成功。 在我的`m 中、我使用所有 PGA 输入。 更改 CMPSS 输入的过程是什么?
谢谢!