This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SPLL_1PH_Sogi 计算需要多少个 CPU 周期?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954145/tms320f280049-how-many-cpu-cycles-required-for-the-spll_1ph_sogi-calulation

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

客户询问 我们的 DigitalPower 库中的 SPLL_1PH_Sogi 计算需要多少个 CPU 周期?   在启用了 TMU 和 FPU 的下一代器件中、我们想了解此处的基准测试。  SPLL_1PH_NOTCH 呢? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 、power_MEAS_SINE 分析仪函数如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    具有 FPU 的 Sogi PLL 花费~175个周期、

    具有 TMU+ FPU 的 Sogi PLL 需要~115个周期、

    不带 FPU 的 Sogi Noth 根据 controlSUITE 太阳能库中的系统配置数据花费~188个周期。

    由于 Sogi PLL 性能更好且快速、因此通常会推荐它。 我们还有一个 FLL 版本、需要~215个周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况路径中的功率测量正弦分析器将花费~ 214个周期,其中 FPU 和 TMU 使用 sqrt 并除以 TMU。