This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953407/ccs-tms320f280041-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F280041
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我的一位客户询问附件是否为 cmd。 已正确配置文件以在 F28004x MCU 上使用 SYSBIOS。 请检查一下吗?

非常感谢

Yunus

e2e.ti.com/.../3162.28004x_5F00_generic_5F00_flash_5F00_lnk.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 他们可能想要更新的一件事是删除有效存储器范围末尾的几个字、以避免末尾的预取 您将在 C2000Ware 中看到、我们的一些 cmd 文件具有如下所示的注释:

    FLASH_BANK1_SEC14:origin = 0x09E000、length = 0x001000//片上闪存*/
    FLASH_BANK1_SEC15:origin = 0x09F000、length = 0x000FF0//片上闪存*//
    ////保留并不用于代码,如建议“Memory:Pre勘 误表超出有效内存”*
    / RSSEC15:// origin = 0x09FFF0、length = 0x000010
    

    他们是否遇到了一个他们认为可能与链接器相关的调试帮助问题?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Whitney。