This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:TMDSCNCD28069MISO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953801/drv8301-hc-c2-kit-tmdscncd28069miso

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

目标是使用无传感器 FOC (速度控制)实现 BLDC 电机。

目前、我们将 DRV8301-HC-C2-KIT 与 Piccolo TMS320F28035隔离式控制卡配合使用。
作为一种解决方案、我们考虑在电路板上安装以下 controlCARD:
www.ti.com/.../TMDSCNCD28069MISO

我们的想法是基础 MotorWare (www.ti.com/.../MOTORWARE)
支持 controlCARD、包括 不需要更改 InstaSPIN-FOC 和相应的驱动器(适用于48V/60-100A)。

从技术角度来看、是否有任何反对意见? 这种组合是否可行?


使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。 如果您想   在具有 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 的 DRV8301-HC-C2-KIT 上的 MotorWare 中运行 InstaSPIN-FOC 示例实验、则无需更改任何内容。

    instaSPIN-FOC 不支持 TMS320F28035 器件及其 controlCARD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!  

    这对我们有很大帮助!