请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
当使用 C Mex 函数在 DSP F28379d 和 MATLAB / Simulink 之间使用串行通信时、某些时刻会在接收到的控制变量中显示错误。
对于串行端口的读取和写入、我使用命令"serialSendBuff (unsigned char *)&ID_bits、2"和"serialReceiveBuff ((unsigned char *)&Vd_bits、2)"。
在这种情况下、确定错误并加以纠正的最佳策略是什么?
我看到两种选择。 第一个替代方法是使用变量上一步中的值、但有错误。 第二种方法是让 DSP 重新发送这些变量?
还有其他可能性吗? 最常见的做法是什么?