This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过 McBSP 进行 TMS320F28335 eZdsp 套件通信

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953824/tms320f28335-tms320f28335-ezdsp-kit-communication-through-mcbsp

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D

大家好、  

我有以下客户请求、您能提供以下建议吗:

"

我们希望通过在我们使用的 DSP (TMS320F28335 eZdsp 套件)中使用 SSI 或 biss-c 协议从编码器(Netzer DS-25)读取位置。

我们确认它可以在使用 RS422和编码器的计算机上工作、并发送位置信息。 当我们在接口上检查它时、编码器会提供 SSI 或 biss-c 协议输出。

要在我们自己的 dspm 中使用 SSI 或 biss-c、我们需要一个程序示例和文档。

德州仪器 当我们查看该页面时、便会显示 TMS320F28377D DSP 文档。 当我们检查 TMS320F28377D 中的 GPIO 引脚时、我们使用的 DSP (TMS320F28335 eZdsp 套件)不匹配。 是否可以使用多通道缓冲串行端口(McBSP)协议与 Netzer 编码器通信?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu