This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ERRORSTS 引脚始终为高电平

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907762/tms320f28379d-tms320f28379d-errorsts-pin-is-always-high

器件型号:TMS320F28379D

你(们)好。

我将 TMS320F28379D MCU 用于我的应用、上传最终代码时、ERRORSTS 引脚会变高。 我还可以成功运行代码、可以调试 MCU、但电路板上的错误 LED 仍在闪烁。 如何清除错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议检查 NMISHDFLG 标志寄存 器、看看那里是否设置了任何标志。 如果是、请查看设置原因。  它可以是 CPU2 WD 复位标志、您可以清除该标志、该标志应该可以解决该问题。

    此致、

    Vivek Singh