This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:SDFM 分辨率/频率范围和关系

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953656/tms320f28388s-sdfm-resolution-frequency-range-and-relationship

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家、

您是否测试了 SDFM 分辨率、频率范围和关系?

您能否分享相关材料以帮助客户评估此模块?

谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayne、

    您是否在谈论 ENOB 与 OSR 以及 ENOB 与稳定时间之间的关系?

    如果是、此信息应在 SD 调制器数据表中提供。

    此致、

    曼诺伊