This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054F:读取 ADC 寄存器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907576/ccs-tms320f28054f-reading-adc-registers

器件型号:TMS320F28054F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试读取某些 ADC 引脚接收的值。 我看到 F2805x_Adc.h 中的结构 ADC_Result_regs 包含16个看似被描述为"转换结果缓冲区"的 INT (0-15)。 这是我要找的、它们如何对应于 ADC 的不同输入引脚?

我不熟悉 CCS、也不熟悉嵌入式编程、因此非常感谢您的详细解释。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉登

    是的、您正在查看正确的寄存器。  ADC 的技术细节包含在器件 的 TRM中。

    您还可以在 C2000Ware 中找到 ADC 示例:~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2805x\examples\c28\

    如果您没有具体承诺使用 F2805x、我建议您也查看 F28004x。  它具有与 F2805x 相同的大多数高级特性、但使用新一代设计实现。  C2000外设指南 对于从这个角度比较器件很有用。

    这些 技术讲座 将帮助您开始使用特定的 C2000平台、但大多数信息都适用于各种器件。  没有 F2805x 技术讲座--最接近的是 F2803x 或 F2806x。  但同样、如果您从空白 SLATE 开始、F28004x 是一个很好的起点。

    Tommy