This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:将 TMS320F279D 与 ENC28J60连接的示例代码

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953673/ccs-tms320f28379d-sample-code-to-interface-tms320f279d-with-enc28j60

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARETMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人可以为我提供示例代码帮助、以便将 TMS320F279D 与 ENC28J60芯片相连接?

我有 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D。 我可以与包含 ENC28J60的电路板建立连接、但卡在编码中。 如果有人成功开发了以太网通信、请提供帮助。

此致、

Tamal

/LAUNCHXL-F28379D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samanta 您好、

    由于 ENC28J60使用 SPI 进行连接、因此您可以开始使用 C2000Ware 中针对特定器件的 SPI 示例。

    您可能还需要了解 TMS320F28388D、它具有集成的10/100 Base-T 以太网、而10 Base-T ENC28J60则具有集成的10/100 Base-T 以太网。 我们提供了应用级示例、如 用于 TMS320F28388D 的 HTML Web 服务器(C2000Ware_3_03_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party_lwip\examples in C2000Ware)。  

    谢谢、

    Yashwant