This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:100引脚连接器

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953486/tmdscncd28335-100-pin-connector

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

您好!

我正在尝试为 TI 电路板寻找一个替换的100引脚连接器我尝试搜索 Molex 连接器(0876301001) 和 TE Connectivity (TMDSCNCD28335) 、但这两种连接器似乎都已过时、没有任何有关替换连接器的信息。  是否有任何可使用的备用连接器?

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    遗憾的是、您可以正确地看到、这些连接器现在已在行业中过时。

    我们已与我们取得联系、但遗憾的是、我们没有发现任何替代制造商。  如果有、则需要较高的最低起订量。

    如果用于 F28335器件评估或原型系统、我们建议将 F28335及其支持电路直接设计到您的电路板上。  或者使用您需要的连接器制造您自己的控制器卡。


    请注意、对于 C2000的较新器件系列 controlCARD、我们已从 Samtec 转换为采用 HSEC8格式的较新且更可制造的连接器。  您可以参考 TMDSHSECDOCK 以获取示例基板。  这适用于更新的 F28379D、F280049C、F28388D 和 F280025C controlCARD。

    很抱歉不能提供您可能希望的好消息。  


    谢谢、
    Brett