This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000 Delfino MCU F28379D

Guru**** 2535550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906014/launchxl-f28379d-c2000-delfino-mcu-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我正在尝试从外部电源(未插入 USB)运行 Launchpad。 我有几个问题、

  •   MCU 的连接端口是什么?
  •   USB 连接如何刷写 MCU?
  •  独立模式:5V 将由外部供电。 它消耗了多少功率?
  •  需要运行的组件?

请帮我解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tareq、

    您是否打算在没有 USB 的情况下与 F2837x/LP 建立仿真连接?  问题在于、与 PC 的 USB 连接不仅提供5V 电源、还与此板上的 XDS100v2仿真芯片连接。  如果要连接外部仿真器、则必须将 JTAG 信号连接到单独的接头。

    假设这是独立运行、您需要提供外部3.3V 电压、因为这是从 USB 连接器正常提供的5V 电压中得出的。  您可以在 JP1 (此处的第2页: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AH3P2nkmCQrJ0.EvACZ4ng__FUz-xrs__LATEST )上引入此功能 ,如果需要,也可以通过移除 JP1附近的隔离器来将其接入 JTAG。

    实际上、MCU 并不真正使用5V 电压、而是仅使用一个连接 QEP 的电平转换器(请参阅上面链接中的最后一页)

    MCU 所需的电流大约为600mA、最坏情况(https://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28379D/datasheet/power-consumption-summary-sprs8808739#SPRS8808739)在电路板上还有一些其他组件、您可以看到是否需要。  1A 可能是确保电路板安全的电流。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    • 我在 F28379D launchpad 中是一名新手、因此我 对"如果您想连接外部仿真器、则必须将 JTAG 信号连接到单独的接头"有点困惑。 您是否可以就外部仿真器的 JTAG 信号提供帮助?
    • 实际上、我想 在独立模式下工作(没有 PC 连接到控制卡)。 请告诉我、我需要采取什么步骤来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tareq、

    我相信 Brian 回答了您关于如何为独立学习而构建的问题。  是否仍然可以将 USB 连接器直接连接到 LaunchPad 进行供电、或者这是不可行的。

    如果没有 USB、则只需运行3.3V 电源即可连接到接头 J1:1。  您将需要移除跳线 JP1和 JP2、因为您不会激活 FTDI/emualion 器件。

    为了保持一致性、我将在该主题上发布此答案。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AH3P2nkmCQrJ0.EvACZ4ng__FUz-xrs__LATEST

    最棒的
    Matthew