This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:F28002x 的 C2prog 存在下载代码问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953135/tms320f280025c-have-issue-of-download-code-with-c2prog-for-f28002x

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

客户反馈 、连接 F28002x 的 lastest C2prog 存在问题:

  1. 无法使用 SCI 模式连接到 F28002x。

  2. C2prog 中没有 DCSM 设置、如下所示、只有一个密码设置。 正确吗?

 

您能帮您检查问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    您是否有关于未能连接时错误的详细信息?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2Prog 将自动检测需要解锁的区域并使用提供的键。

    根据 Vamsi 的要求、请提供有关连接失败的更多信息。

    您可以使用 C2Prog over JTAG 进行闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi,

    下面是显示的误差。 它们不使用 C2prog 而不是 JTAG、因为它们的电路板不受支持。 但它们具有测试 F28027编程、这对于 SCI 来说是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此屏幕截图。

    我建议检查以下各项:

    -是否选择了正确的 COM 端口?

    -目标是否已加电并配置为 SCI 引导模式?

    -是否使用了正确的 SCI 引脚(GPIO 28/29)?

    -串行通信电路是否正确实现(从 MCU GPIO 到 PC USB 端口)?

    - MCU 周围的电路是否正确实现(电源等)?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、客户反馈他们使用 GPIO16、gpio17、这可能是一个无法连接的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    感谢您的更新。  请在更新 GPIO 后确认状态、我们可以关闭该帖子。

    此致、

    Vamsi