This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:有关 SPI 示例代码的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953331/ccs-launchxl-f280049c-questions-on-spi-example-code

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

   我现在尝试修改 SPI 示例代码、即"C2000_LAUNCHPAID\software_install\C2000Ware_3_02_00_00\driverlib\f28004x\examples\spi\spi_ex4_EEPROM.c"。

   我不会非常撤消这三个函数:"readStatusRegister"和"SPI_writeDataBlockingNonFIFO"、"SPI_readDataBlockingNonFIFO"。

   这些功能是什么?  如果我不使用这些函数、会发生什么类型的错误? "readStatusRegister()"是否只是用于检查 SPI 总线是否繁忙? 还是检查 INT_FLAG?

此外、我并不真正理解这些缺点(请参阅下文)。 我在数据表中找不到它们。

#define RDSR 0x0500
#define READ 0x0300
#define 写入 0x0200
#define WREN 0x0600
#define WRDI 0x0400
#define WRSR 0x0100 

uint16_t readStatusRegister (void)
{
uint16_t temp;

//
//将芯片选择拉低。
//
CSCON_TXLOW;

//
//发送 RDSR 操作码
//
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、RDSR);

//
//虚拟读取以清除 INT_FLAG。
// SPI 读取 rxbuf 将清除 INT_FLAG
temp = SPI_readDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE);

//
//发送虚拟数据以接收状态。
//
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、0x0000);

//
//读取状态寄存器。
//
temp = SPI_readDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE);

//
//将芯片选择拉高。
//
CSCON_TXHIGH;

//
//从接收缓冲区读取状态
//
return (temp);
} 

   如果我只想通过 SPI 与非 FIFO 通信外设、我应该在示例代码中修改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李兴宇您好、

    此示例是为串行 EEPROM AT25128/256编写的。 宏是 EEPROM 在读取、写入等各种操作中所需的操作码

    readStatusRegister 函数用于将操作码发送到 EEPROM 以读取其状态寄存器内容。 有关所使用的操作码的更多详细信息、请参阅 EEPROM 数据表。

    SPI_writeDataBlockingNonFIFO 和 SPI_readDataBlockingNonFIFO 是 SPI driverlib 函数、用于在不使用 FIFO 的情况下发送和接收 SPI 数据。 有关 driverlib 函数的更多详细信息、请参阅 driverlib SPI 用户指南。

    您可以参考 SPI 文件夹中的其他示例、了解如何使用和不使用 FIFO 进行 SPI 到 SPI 通信

    此致、

    Veena