This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:同步采样

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907424/tms320f28379s-simultaneous-sampling

器件型号:TMS320F28379S

大家好、

我正在与一位客户合作、该客户的目标是针对电机电流测量应用对3个通道进行同步采样。 我们有一些与数据表中脚注6相关的问题。 它们将其解释为与同步采样相矛盾、并意味着每次对一个信号进行采样。  它们需要同时测量三相电机电流。 此器件是否可以实现三相同步采样? 您是否能够从脚注6中明确说明确切的含义? 我没有相同的解释、希望这是一个误解 、因为似乎有足够的引脚来分配3个同步采样信号、从而不会导致问题。 此外、我们还能够量化脚注10、其中提到同步采样期间会发生最大直流代码偏差? 感谢您对此提供的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    这里的 I/O 指的是数字 IO、而不是其他 ADC 通道。  您可以在单独的 ADC 上同时对模拟通道进行采样(最多4个、因为有4个 ADC)、并满足额定 ENOB。  

    如果使用16位(异步、性能="不支持")、则需要避免 ADC 以异步方式运行。  确保这一点的最简单方法是将4个 ADC 或多或少地视为具有4个同时 S+H 的单个 ADC

    脚注10本质上是参数的定义、因为这不是标准 ADC 参数;同时采样引起的最大额外偏差的量化是+/-2 LSB。