This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:Uniflash 设置零引导模式选择引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906924/tms320f280041-zero-boot-mode-select-pin-setting-by-uniflash

器件型号:TMS320F280041

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户希望使用"零引导模式选择引脚"(无引导引脚)进行闪存引导。

他们检查了 TRM。

4.3.3.1零引导模式选择引脚

但是、由于它是 OTP、并且他们无法撤消此操作、因此他们希望在对其进行编程之前进行确认。

问题:

1)  

请确认以下设置是否正确。

2) 2)如果用户想要使用 F280049、其中使用了两个闪存组、则仍可以使用上述相同的设置。 对吗?

我之所以提出这一问题、是因为我们希望确保 Zone1、Zone2、Bank0、Bank1与引导模式无关。

也就是说、  

我们只需要像那样修改组0上的 Z1寄存器

组0上的 Z1OTP-GPREG1 (0x7800C)、

但我们不需要改变

在组0上的 Z2OTP-GPREG1 (0x7820C)(32位)、

或第1列气缸组上的 Z1-xxx、Z2-xxx。

我的理解是否正确?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们将邀请我们的 BOOROM 专家来研究这个问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    OTP 配置值看起来正确。 这将使用零引脚并始终引导至闪存(地址0x80000处的条目)。 如果他们还没有、我始终建议在将这个引导编程到 OTP 之前使用通过 RAM 配置的仿真引导来测试这个引导。

    您只需要修改 Z1寄存器。 区域/组的使用与引导模式无关。

    此致
    Chris