This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:TIDM-02002

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907393/tidm-02002-tidm-02002

器件型号:TIDM-02002

你好

为什么要使用测量一次谐振回路和二次谐振回路罗氏线圈? 为什么不使用电流感应变压器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我们的开关频率高达700kHz、但我们没有发现 CT 具有可在这些频率下工作的相当长的相位延迟。 如果我们能找到一个、我们就会使用一些现成的组件。  

    请告诉我们、如果您知道任何信息、我将有兴趣了解。  

    谢谢

    -Manish