This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:C2000-GANG:支持的文件格式

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952941/tms320f2802-c2000-gang-supported-file-format

器件型号:TMS320F2802
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

您好!

 

我的客户正在使用 F2802x 并通过 Motorola S3格式(文件扩展名为.m01和.m02)刷写二进制文件。

他们一直在使用具有–m3选项的 hex2000.exe 工具来生成.m01和.m02文件。

 

现在他们计划使用 C2000-GANG。

根据《C2000-GANG 用户指南》,它支持以下文件扩展名。

 

*。txt                            Texas Instruments

*。S19、*。s28、* S37  Motorola

                          *。hex intel

 

我想知道:

-我们可以通过 C2000-GANG 直接刷写.m01/.m02文件吗?

-我们需要从.m01/.m02格式到.s37格式的一些文件转换吗?

我们需要使用其他文件格式吗?

 

此致、

-Shibata

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    这是一个更新。

    我发现使用"-m3 -romwidth=16"选项运行 hex2000.exe 会生成一个.m00文件。

    此.m00文件是否与.s37文件兼容并可由 C2000-GANG 刷写?

     

    此致、

    -Shibata

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata、

    这是您上一篇文章的正确语法;m3输出是"S"级 Motorola 格式、Gang 应接受该格式。

    最棒的

    Matthew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复。

    请关闭此主题。

    此致、

    -Shibata