This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:DMA 功能一个问题。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952946/tms320f28388d-one-question-to-dma-function

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

在 F2837xD/S 器件中、我们必须设置 SECMSEL 寄存器并确定连接到 CLA 或 DMA 的通用外设。 我知道 F2838xD/S 和 F28004x 器件没有这种限制、这是正确的吗?

另一个问题是、如果客户不使用 F2838xD/S 的其他功能、那么 F2838x 是 P2P 到 F2837x 器件、包括 BGA-337和 LQFP-176封装、这是正确的吗?

如有任何意见、请提出建议、谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引用] 在 F2837xD/S 器件中、我们必须设置 SECMSEL 寄存器并确定连接到 CLA 或 DMA 的通用外设。 我知道 F2838xD/S 和 F28004x 器件没有这种限制、这是正确的吗? [/报价]

    正确

    [引用] 另一个问题是、如果客户不使用 F2838xD/S 的其他功能、则 F2838x 是 P2P 到 F2837x 器件、包括 BGA-337和 LQFP-176封装、这是正确的吗? [/报价]

    是的、F2838x 与两种封装上的 F2837x 器件引脚对引脚兼容。

    此致、

    Vivek Singh