This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:最大 CLB GPIO 速度

Guru**** 2547250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907013/ccs-tms320f28377d-max-clb-gpio-speed

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在查看 CLB。 我知道由于分频器、它的时钟频率最大为100MHz。 我想知道是否在100MHz 时使用 CLB GPIO? 如果不是、最大 CLB GPIO 速度是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在每个时钟边沿进行切换、您将获得50MHz 信号。 您可以将其放在 GPIO 上,但由于 GPIO 的限制,您不会得到具有尖锐边缘的方波。 在 launchpad 上尝试一下、您将看到我的意思。 我从未尝试过。