This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:直流有源钳位反激式转换器的仿真

Guru**** 1138870 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902039/tidm-solaruinv-simulation-of-dc-dc-active-clamp-flyback-converter

器件型号:TIDM-SOLARUINV

您好!

我正在检查 TIDM-SOLARUINV 的此参考设计、并尝试对设计进行仿真以更改规格。

在此设计中、我将考虑两个因素。 第一个示例是使用 MOSFET、变压器、钳位电容器 TI 参考设计中的所有内容、我使用图腾柱而不是使用栅极驱动器 IC、因为它的仿真模型不可用。

第二点是反激式转换器中 MOSFET 的仿真开环控制

我还为 MOSFET 实施了热分析模型、以了解结温。

但我正在检查、我的效率接近60%、并且结温高于结温50°C。

对于这两个问题、我如何改进设计、以便实现95%至99%的效率并降低结温?  

请就提高系统效率向我提供建议。

此致

Pulkit Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须了解功率损耗在哪里。 它可能位于 MOSFET、变压器、电感器等中 请测试并分析这些损失、原因、然后尝试减少这些损失。

    在任何电力电子设计中、这都是设计中非常常见的部分。 TI 设计未针对最高效率进行过非常优化。 它只是一个参考设计、展示了具有合理效率数字的 C2000 MCU 功能。 但它不是微型逆变器产品、因为 TI 产品仅是 C2000 MCU 和其他模拟/数字控制 IC。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在按照使用建议的方式优化原理图。 同时、您能否提供有关如何选择钳位电容器、变压器初级电感等组件的计算结果。

    我已经检查了控制电源套件、但此参考设计没有可用的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在任何地方都没有这些文件。 阅读公共领域提供的任何有源反激式电源转换器设计文档或论文。

    Shamim