This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:问题 SDFM 模块

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906663/tms320f28379d-question-sdfm-module

器件型号:TMS320F28379D

您好!
我对 TMS320F28379D 中的 sdfm 模块有两个问题。

在 TRM 的图14-2中、在主数据滤波器之后有一个 FIFO。 此 FIFO 的功能是什么?

TRM 第1815页(第14.4.2章)提到了一个" DOSR 计数器"。 如果该计数器具有什么功能?


非常感谢
Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

    [引用]在 TRM 的图14-2中、主数据滤波器后面有一个 FIFO。 此 FIFO 的功能是什么? [/报价]

    添加了 FIFO (16级 x 32位)特性来减少中断开销。

    无 FIFO:数据滤波器将在每个 DOSR x SD-C 周期生成数据确认事件

    使用 FIFO:数据滤波器可配置为在每个 SDFFIL x DOSR x SD-Cx 周期生成 FIFO 数据确认事件。 这可以减少中断开销

    [引述]在 TRM 第1815页(第14.4.2章)中,提到了“DOSR 计数器”。 如果该计数器具有什么功能? [/报价]

    DOSR 和滤波器类型组合用于更改滤波器的幅度响应。

    增加 DOSR 设置可提高给定滤波器类型的滤波器有效分辨率(ENOB)、但需要权衡的是、它会增加延迟并降低 SDFM 滤波器的吞吐量。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的回答。

     

    您是否确实确定在 TMS320F28379D 中实现了 FIFO? 我在 TMS320F28379D 的 TRM 中n´t 了有关 FIFO 的更多信息。

     

    关于 DOSR 计数器:DOSR 的功能清零。 我的问题已发给“DOSR 柜台”。 SDSYNC 将清零计数器(TRM 第1815页)、但没有关于该计数器的更多信息。 确定从 SINC 滤波器到 SDDATA 寄存器的传输时序的计数器?

     

    此致

    Ralf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

    [引用]您是否确实确定在 TMS320F28379D 中实现了 FIFO? 我在 TMS320F28379D 的 TRM 中n´t 了有关 FIFO 的更多信息。 [/报价]

    我的差。 F28379D 器件没有 FIFO。 我们在 F28004x 和 F28388D 器件上有 FIFO。 因此、在器件(F28379D)中、数据滤波器中没有 FIFO。

    关于 DOSR 计数器的[引用]:DOSR 的函数被清零。 我的问题已发给“DOSR 柜台”。 SDSYNC 将清零计数器(TRM 第1815页)、但没有关于该计数器的更多信息。 确定从 SINC 滤波器到 SDDATA 寄存器的传输时序的计数器? [/报价]

    这是一个内部递减计数器、其初始值为用户配置的 DOSR。 对于每个 SD-CX 时钟周期、这个内部计数器递减、当计数器达到零时、滤波器输出被更新并且数据确认事件被触发。 在 SD-CX 事件中、DOSR 内部计数器设置回用户配置的 DOSR 值。

    此致、

    曼诺伊