This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:能否使用 XDS100V2从 RAM 调试 CPU1、同时从闪存引导 CPU2?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906922/tms320f28377d-can-i-use-xds100v2-debugging-cpu1-from-ram-and-at-the-same-time-boot-cpu2-from-flash

器件型号:TMS320F28377D

你(们)好  

我 已将代码加载到 CPU1的 RAM 和 CPU2的 RAM 中、两个 CPU 均正常运行 

此外、我 还将代码加载到 CPU1的闪存和 CPU2的闪存中、让两个 CPU 以独立模式运行,重新为芯片供电,两个 CPU 均正确启动 并开始运行。

但是、当我厌倦了将代码加载到 CPU1的 RAM 中时、使用 XDS100V2调试 CPU1并从闪存引导 CPU2、我失败了。

请告诉我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 中的"CPU2上支持的引导模式"部分。

    对于您的情况、您可能需要遵循仿真启动配置、因为仿真器已连接。

    另一种调试方法是连接到 CPU2并查看其执行状态。