This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:SDFM Sinc3、其中有两个不正确的样片

Guru**** 2952500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906271/tms320f28075-sdfm-sinc3-with-two-incorrect-samples

器件型号:TMS320F28075

您好!  

我们是否有任何有关 Sinc3滤波器的概览、两个不正确的样本?

客户希望使用 Sinc3、仅在第3个采样上具有中断。 有一些 CPU 资源可以做、但没有 CLA。 CLA 完全用于其他任务。  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若尔登

    是否使用 SDSYNC 事件? 如果是、我们没有一种干净的方法来避免 SDFM 模块中对 SDSYNC 事件的前两个错误采样。

    不过、可以通过 PWM (或)计时器中断 SDFM 来读取 SDFM 滤波器结果、从而解决此问题。 我们的大多数客户不使用 SDFM 数据确认中断、而是使用 PWM (或)计时器中断、该中断仅在 SDSYNC 事件之后的 SINC 滤波器至少延迟+ 5个 SD-CX 周期后触发、才能读取 SDFM 滤波器结果。 这样、它们就可以避免两个不正确的采样、并且可以精确地在需要读取 SDFM 滤波器结果时进行计时。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    您说得对、我们正以同样的方式来实现它。 但有一点怀疑:从其他客户的经验来看、它是否稳定?

    我是说、AMC130x + Sinc3的时间成本是固定的吗? 5个周期、它来自何处、其他客户?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    是的、它是稳定的、经测试可正常工作。

    时间成本= SINC 滤波器的延迟+ 5个 SD-CX 周期是我们从 SDFM 设计人员根据仿真结果收到的确认。 SDFM 数据滤波器结果需要额外的5个 SD-CX 周期才能更新。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manoj。

    BR、Jordan