This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:12位模式的 ADC VREFHI

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906117/tms320f28377s-adc-vrefhi-for-12-bit-mode

器件型号:TMS320F28377S

我只使用12位模式,ADC VREFHI 可以直接连接到 VDDA、是否存在任何风险(例如:精度)?

在12位模式下、有什么影响?

16位模式->电压跟随器

12位模式-> ADC VREFHI 直接连接到 VDDA

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    实现的精度将取决于为 VDDA 供电的任何器件的精度。  这通常远低于专用 VREF IC。

    除了精度、将 VDDA 连接到 VREFHI 实际上意味着没有电源抑制;VDDA 上的任何噪声都将直接进入 ADC 输出。  这可能是由于模拟模块的瞬态电流消耗、VDDA 与 VDDIO 成组时从数字模块汲取的电流、或来自 VDDA 的电源(尤其是当它是开关电源时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好 Devin

    我有疑问

    在 TMS28069中,我不使用电压跟随器。

    因此我不理解、我使用带电压跟随器的高级 DSP。

    在本例中

    有必要吗? 只用于升级 DSP

    还是 TMS28069具有良好的 ADC 精度?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这取决于驱动 F28069设计中 VREFHI 的因素。  通常、ADC VREF 将在转换期间产生高瞬态电流消耗、因此您需要 VREFHI 引脚上有一个大电容器和一个驱动器(1)高带宽和(2)能够驱动大容性负载。  

    如果驱动器的带宽不够高(通常会选择运算放大器缓冲器以具有高带宽)、则基准驱动器可能不会在 ADCCLK 周期之间使基准趋稳、从而导致转换问题。  与影响精度的增益或偏移误差相比、这更可能导致失真(影响 SNR、THD、ENOB、SFDR 等交流规格)。