This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:兼容或建议的插座

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, TMDSCNCD28379D, TMDSCNCD28388D, TMDSCNCD280049C, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906670/tmdscncd28335-compatible-or-suggested-socket

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DTMDSCNCD28388DTMDSCNCD280049CTMDSCNCD280025C

您好!

我希望 PCB 的布局能够将 TMDSCNCD28335用作子卡。 我发现并从其他文章中看到、TI TMDSDIM100CON5PK、TE Connectivity 5390213-1、Molex 87630-1001都已过时、不可用。  

TI 是否建议使用另一种 DIM 插座或另一种方法来使 TMDSCNCD28335可与 TI 提供的扩展坞之外的 PCB 配合使用?  

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果您要启动新项目、我建议您改用较新的器件。 它们具有更多功能、并且具有类似的成本点。 在这种情况下、它们还具有使用更现代的 HSEC 连接器的额外优势、这些连接器可随时购买。 我将在下面链接一些类似的工具、当然这些工具使用超集器件、但如果您不需要所有功能、则有许多截止版本。  

    与更现代的器件类似:

    TMS320f2837x 或 TMS320F2807x 系列- 请参阅 TMDSCNCD28379D  

    TMS320F2838x 系列-请参阅 TMDSCNCD28388D

    低成本器件:

    TMS320F28004x 系列-请参阅 TMDSCNCD280049C

    TMS320f28002x 系列-请参阅 TMDSCNCD280025C

    遗憾的是、DIMM 连接器已停产。 我在一家能够制造这些产品并愿意为我们的客户提供小订单支持的公司有联系。 请在 E2E 上与我联系、如果您仍想使用此方法、我将直接向您发送他们的联系信息。

    此致、
    Cody