This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:TMS320F28374S

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906156/tms320f28374s-tms320f28374s

器件型号:TMS320F28374S

您好!

在阅读 TMS320F28374S 数据表和参考手册时、可以将 USB 端口设置为低速或高速、但未指定如何为高速和低速 配置设置这些引脚(USB0DM、USBDP)。

可以有人帮助。

毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ML:

    我想 USB 控制器会自动检测低速设备还是全速设备。 USBDEVCTL 寄存器将指示此状态。

    此致

    Siddharth