This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906324/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

此电路板支持的 MOSFET 的最大电流和电压额定值是多少? 例如、我能否安装一组额定电压为75伏和400安的6个功率 MOSFET? 或者、该板是否仅限于较小的额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们建议最大电压为60V、对于短时间运行、最大持续电流为40A。 我认为电路板无法支持您需要的电压和电流、这会限制 DRV8301器件的最大输入电压为60V、并且电路板的散热。