This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:在使用 Piccolo F2806x ISO controlCARD 时遇到如下问题:

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906216/ccs-tms320f28069-piccolo-f2806x-iso-controlcards

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

请问:在使用 Piccolo F2806x ISO controlCARD 时出现如下信息,是什么原因导致的?

正在重新启动程序模型...
初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针/C28xx
正在加载程序:空
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped java.lang.NullPointerException (. 18)输入 在第18行、重新启动完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供带有错误消息的完整控制台输出。 从初始消息中、我怀疑目标配置文件未正确配置使用的调试器和/或器件。 您能否在 appConfig.xml 文件中发送尝试使用的目标配置设置的快照。

    您是否正在尝试在 C2000Ware 中运行示例?

    此致、

    Ozino