This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PSFB-DCDC:如何申请 TIDM-PSFB-DCDC 演示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PSFB-DCDC, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905707/tidm-psfb-dcdc-how-can-i-apply-for-a-tidm-psfb-dcdc-demo

器件型号:TIDM-PSFB-DCDC
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我的客户希望评估 TIDM-PSFB-DCDC 设计性能。 那么、如何申请 TIDM-PSFB-DCDC 演示板、或者客户是否可以在 TI store 购买? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wanye、

    目前、这只是一个参考设计、不可用于采样。  这是一个基于 F2802x 器件的较旧套件、我们今年将在基于 F28004x 的工作中提供较新的套件。  我需要检查这是在 TI store 上还是在样片上、但我认为我们比 TIDM-PSFB-DCDC 更有可能成功、具体取决于其使用年限。

    我将检查该板的状态、您能不能看到这对客户是否合适、我认为这将更理想、不仅是从可用 POV、还包括 C2000Ware 中的更新功能集和支持。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您提供相关信息。 我相信客户会对我们比旧版2802x 更高的端28004x 感到满意。 但我不确定新电路板何时准备就绪。

    目前、我们只有一 个设计窗口、客户正在开发新的小型功率直流/直流转换器。 如果我们可以为他们提供 TIDM-PSFB-DCDC 等整体解决方案、我们很可能赢得总 BOM。 但在此之前、客户希望获得演示、以便他们可以自行测试其性能。  

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、
    我将在某些系统团队中脱机循环、一旦我们在内部得出结论、我们将更新该主题。

    最棒的

    Matthew