This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F2807x 中的 CLB。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906243/tms320f28075-clb-in-tms320f2807x

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

 在针对 TMS320F2807的 TRM 中、提到处理器具有 CLB 模块。 此外、在位置管理器的"PM_Bissc_SystemTest"示例中、我找到了 F2837xD CLB 寄存器的 cmd 文件。  对于 TMS320F2807x 和其他具有 CLB 的处理器、我们是否有类似的 cmd 文件? 或者、相同的链接器命令文件可用于所有具有 CLB 的处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    具有 CLB 的所有器件现在均受 driverlib 以及 C2000Ware 和 Code Composer Studio 中的 C2000 CLB 工具的支持。

    《C2000关键技术指南》对您有所帮助 (http://www.ti.com/lit/spracn0)。  它介绍了 CLB 可能影响设计的一些领域、以及培训视频、应用手册和 CLB 用户指南等资源。  在指南中的多个技术领域中搜索 CLB 指南。  

    我们还发布了一个使用 driverlib 和 CLB 工具的 T-Format 位置管理器示例。  C2000电机控制 SDK 中提供了所有源代码。  请参阅 《关键技术指南》中的"实现旋转感应解决方案"部分。  

    此致

    Lori