This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D 和 BOOSTXL-3PhGaNInv

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, TMDSCNCD28388D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSHSECDOCK, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-POSMGR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904528/tmdscncd28388d-and-boostxl-3phganinv

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV、 TMDSCNCD28388D、 TMDSHSECDOCK、 BOOSTXL-DRV8323RS、 BOOSTXL-POSMGR
 

您好 TI 工程师! 使用以太网通信执行购买的 TMDSCNCD28388D 和 BOOSTXL-3PhGaNInv 评估板、形成驱动器的绝对编码器反馈! 要使用哪些信息! 谢谢! !! !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎有一个控制卡和一个逆变器 Booster Pack、它们无法配合使用。 如果您打算进行以太网通信、请按照最新 C2000ware 版本中提供的示例进行操作。

    有关如何使用 BOOSTXL-3PhGaNInv 的详细信息、请查看用户指南。 为此、您需要 LAUNCHXL-F28379D 等 LaunchPad 。 请查看详细信息并告诉我们如何提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 TI 工程师的回复! 使用以太网通信完成 TMDSCNCD28388D + TMDSHSECDOCK 和 BOOSTXL-DRV8323RS 评估板的购买、从而为驱动器提供绝对编码器反馈! 将使用哪些信息进行小型化! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的电路板不能相互配合。 查询不清楚。

    您希望实现小型化的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 TI 工程师的回复! 使用以太网通信来完成 TMDSCNCD28388D + TMDSHSECDOCK 和 BOOSTXL-DRV 8323RS 评估板、从而形成对驱动器的绝对编码器反馈! 以减小整体尺寸! 如果我们不使用 TI 的示例、我们可以编译我们自己的程序、这是否匹配、或者必须购买哪些评估板才能匹配。 谢谢! !! !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BOOSTXL-DRV 8323RS 是一款低压逆变器、而非位置编码器接口模块。 建议查看 BOOSTXL-POSMGR。 在任一种情况下  、TMDSCNCD28388D + TMDSHSECDOCK 都不会直接连接到 BOOSTXL-POSMGR。 您可能需要在这些器件之间构建一个接口板、以连接 boostxl 所需的相关信号。 似乎无法直接将 TI 硬件用于您的用例、您可能需要如上所述制作接口板。