This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TMDSCNCD280049M 输出电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905889/tmdscncd280049c-tmdscncd280049m-output-voltage

器件型号:TMDSCNCD280049C

您好!

我正在使用 TMDSCNCD280049M 生成3.3V PWM 输出、有一种方法可以将电压降低到2.2V?

 生成2.2V PWM 输出

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU 数字输出具有固定的逻辑电平。 PWM 根据产品数据表中定义的 IO 的开关特性进行开关。 因此、它不支持2.2V 输出生成。 您可以使用外部组件对电压进行分压。