This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:CLA RAM

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906105/ccs-tms320f28035-cla-ram

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

SPRS584M 图6-1显示了用于 CLA 数据 RAM 的 RAM 块 L1和 L2、以及用于 CLA 可编程 RAM 的 L3。 我现在的问题是:我是否可以将例如 L3拆分为两部分、以便对 CLA Prog RAM 使用2K x 16、对 CPU RAM 使用2K x 16?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    [引用 USER="Michael Hiepp">根据 SPRS584M、图6-1是用于 CLA 数据 RAM 的 RAM 块 L1和 L2、以及用于 CLA Prog RAM 的 L3。 我现在的问题是:我是否可以将例如 L3拆分为两部分、以便对 CLA Prog RAM 使用2K x 16、对 CPU RAM 使用2K x 16?

    不、很遗憾、这些块全部属于 C28x 或 CLA。

    此致

    Lori

    P.S.  另请查看 CLA 软件开发指南 https://software-dl.ti.com/C2000/docs/cla_software_dev_guide/index.html