This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:访问基于 PWM 的 DAC

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902303/launchxl-f28379d-access-pwm-based-dacs

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

如何访问  F28379D 上基于 PWM 的 DAC? 我得不到。 这是 一个讨论要访问的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    您可以在包含 RC 滤波器的相应 LaunchPad 接头上配置 PWM 信号。 这主要用于通过对 PWM 信号进行滤波来生成正弦波输出。

    我建议查看 C2000ware 中的 ePWM 示例项目。

    DriverLib 示例:

    C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ePWM

    位字段示例:

    C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如前所述、RC 滤波器中包含的这些引脚用作 DAC 输出。 但是、除了各自的 DAC 引脚 A、B、C 之外、我没有获得如何为 DAC 输出编写代码

    也无法找到描述 PWM 引脚中 DAC 输出的示例。

    是否可以通过保持 RC 滤波器的 PWM 引脚输出正弦信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿西姆

    DAC 模块和 PWM DAC 是不同的。  

    PWM DAC 是一种经滤波的 PWM 输出、即使输出缓冲器只有两种状态、它也能产生多种不同的电压输出电平。

    请阅读此应用手册。  

    从 PWM 示例开始修改示例、以使用连接到 Launchpad 上的 PWM DAC 滤波器的 GPIO。 然后按照上面链接的应用手册了解该理论。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    是否可以通过保持 RC 滤波器的 PWM 引脚发出正弦信号(或模拟信号)?

    如果是这样、那么有没有在 PWM 引脚中描述 DAC 输出的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿西姆

    PWM DAC 的功能与普通 DAC 类似、如果您以正弦模式控制它、它将创建正弦输出。

    否、没有专门使用 PWM 作为 DAC 的示例。 老实说、您只需将 PWM 配置为以固定频率输出变化的占空比、然后将该输出连接到 LaunchPad 上设置的 PWM DAC。  

    您需要的任何其他信息应来自先前链接的 AppNote。 如果您计划生成正弦表、此帖子应有助于您了解如何在 F28379D 器件上执行该操作。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/859414?LAUNCHXL-F28379D-Is-there-a-sinewave-look-up-table-on-F28379D-s-on-chip-memory- 

    此致、
    Cody