This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:请求启用 TX/RX FIFO 的 DCAN 示例

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904841/tms320f28388d-asking-for-dcan-example-with-tx-rx-fifo-enabled

器件型号:TMS320F28388D

您好专家、

您能否提供演示如何在启用中断和 TX/RX FIFO 的 CM 中使用 DCAN 的示例?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、我们没有支持 FIFO 配置的示例代码。