This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何使用 IPCBOOTMODE 和 IPCBOOTSTS 寄存器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905250/tms320f28377d-how-to-use-ipcbootmode-and-ipcbootsts-register

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的客户想知道如何使用 IPCBOOTMODE 和 IPCBOOTSTS 寄存器。

是否有任何文档可以提供帮助? 我检查了 DS 和 TRM、但不知道要设置什么。

 

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 中介绍了 IPC 启动。 请参阅"4.10.8引导 IPC"部分

    C2000ware 中有一个示例说明了使用方法、可能会有所帮助。

    C:\ti\C2000Ware_3_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\cpu01_TO_cpu02_ipcdrivers\cpu01