This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:SDFM 曼彻斯特时钟模式

Guru**** 2936660 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905222/tms320f28384d-sdfm-manchester-clock-mode

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 TMS320F2838x 微控制器的 TRM 中、SDFM 滤波器通道没有曼彻斯特编码时钟模式。 此外、寄存器"状态"的引脚"15-8"被保留。 但是、在'f2838x_sdfm.h'头文件中、对于寄存器'status'、这些引脚被定义并与曼彻斯特时钟编码相关。 此外、在寄存器'DCTLPARMx'中有一个字段'MSCLKPRD'、目前在 TRM 中未提及。
如何使用这些位? 在哪里可以找到相同的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的曼彻斯特模式已删除。 您使用的是哪个版本的 C2000Ware? 最新版本的 C2000Ware 预计不具有与曼彻斯特时钟模式相关的寄存器位。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Vasudha! 我使用的是版本 C2000Ware_2_00_00_02。 我现在安装了最新版本。