This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:支持 DAC81416流模式运行

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905054/tms320f28388d-support-dac81416-streaming-mode-operation

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: DAC81416

大家好、

 

客户希望通过 SPI 通信连接 TMS320F28388D 和 DAC81416。

是否可以如下面所示支持 DAC81416流模式运行?

我们如何实现它?

  

 

其理念是、如果 SPISTEX 能够在传输期间保持低电平、那么我想有可能实现8位和16位的混合传输、这是8位传输。 但我不确定。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、

    这是重复的线程。 我已经向原始主题帖发送了一份回复、我认为应该帮助客户解决这个问题。

    我们是否可以使用下面显示的原始线程向前移动并关闭该线程?

    此致、

    曼诺伊