This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ECAP 和 APWM

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904978/tms320f28379d-ecap-and-apwm

器件型号:TMS320F28379D

我的理解是 、对于   捕获模式、任何 GPIO 都可以通过输入 X-Bar 路由到 eCAP 模块;对于 APWM 模式、eCAP 模块 可以通过具有 GPIO MUX 的输出 X-Bar 路由到任何 GPIO。 正确吗?  28379D 上提供多少个 APWM 通道?  六?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Lei Jiang ]我的理解是 、对于   捕获模式、任何 GPIO 都可以通过输入 X-Bar 路由到 eCAP 模块;对于 APWM 模式、eCAP 模块 可以通过具有 GPIO MUX 的输出 X-Bar 路由到任何 GPIO。 正确吗?  [/报价]

    没错。

    [引用用户="Lei Jiang ]28379D 上有多少 APWM 通道可用?  六?[/报价]
    这也是正确的- 6个 eCAP、因此6个 APWM 通道。